This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPC509:不会出现信号馈通的最小电源电压。#39;t

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MPC509
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/823633/mpc509-minimum-supply-voltage-that-signal-feedthrough-doesn-t-occur

器件型号:MPC509

您好!

从我之前的帖子中、我了解如果未通电、某些电压可能会输出。
然后我还有一个问题。

需要多少电源电压才能确保多路复用器正常工作、这意味着不会发生信号馈通。

此外、在我客户的设计中、正电压上升速度快于-电压。 因此、如果多路复用器仅在+voltage 下正常工作、
他们希望知道+SUPPLY 所需的最小电压、以确保无信号馈通。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    数据表中未指定电源电压所需的最小值、因为该器件早已发布。  

    我们已经订购了样片、可以在实验室中进行检查以提供测试结果。

    当电源轨未通电时、您的系统中存在哪种类型的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    感谢您的支持。

    >如果电源轨未通电,系统中会出现哪种类型的信号?

    输入信号需要哪种类型的信息?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我今天在实验室中测试了几个器件。 在 V-接地的情况下、MPC509在 V+上以大约5V 的电压开启(功能)。 在这种情况下、输入端(高达 V+)的信号被阻止、关闭通道的输出端没有信号馈通。

    我还测试了当 V+/V-悬空且输入端存在信号时的情况。 当输入信号高于~0.8V 时、开始升高 V+。 尽管我没有注意到输出端有任何馈通信号、但随着输入信号上升、输入电流开始快速增加。 电流必须流向某个位置、以便我可以想象它可能会对输出产生一些影响。 一旦输入信号足够高、导致 V+> 5V、器件可能会开始开启、从而可能导致一些不受控制的行为。  

    总之、在 V+上具有5V 电压(相对于 V-)将打开器件。 如果 EN 为低电平、则输出将与输入完全隔离、而不存在高达 V+信号电平的馈通。  

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的基准测试。 我将与我的客户讨论您的测试结果、并将与您联系。
    请稍等片刻。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    在等待客户的回复时、我将关闭此主题。  

    如果您有任何疑问、请开始新主题。

    此致、
    David