This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT162292:有关位到位偏移的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16233, SN74CBT16292, SN74CBT16232, SN74CBT162292, TS3DDR4000, TS3DDR3812, TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/825266/sn74cbt162292-question-about-the-bit-to-bit-skew

器件型号:SN74CBT162292
主题中讨论的其他器件:SN74CBT16233SN74CBT16292SN74CBT16232

大家好、

   我的客户希望将 SN74CBT162292器 件用作12个单端通道、但位到位偏移应在2.5ns 以内。 请您分享此规格吗? 此外、还请分享 SN74CBT16292、SN74CBT16232、SN74CBT16233等的此参数 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhengquan、

    遗憾的是、我们没有列出的任何较旧器件的位间偏移特性数据。

    但是、由于偏斜可定义为两个不同通道之间传播延迟的差异、并且 鉴于 SN74CBT162292的最大传播延迟 仅为1.9ns、因此偏斜数不太可能超过2.5ns。 通常、对于大多数无源 FET 开关、偏斜通常以皮秒为单位。  

    如果您正在寻找具有明确偏移规格的器 件、我建议使用 TS3DDR4000、TS5MP645或 TS3DDR3812等器件。  

    谢谢、

    David