请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1574 E2E、
我对 TMUX1574感兴趣、并有一些澄清问题。 以下问题可以为我提供帮助吗?
- 图25和26试图说明什么?
- 此器件是否有任何其他方框图? 客户想了解为什么 TMUX1574无法缓冲。 下面是我们向客户提供的信息:
在相似/较旧的器件中、模拟多路复用器通过 Pass FET 架构(NFET 与 PFET 并联、栅极连接在一起)实现、该架构由方框图中的经典开关表示。 如果对其进行缓冲、则会有代表输出级和相关配置(推挽、开漏等)的额外块。 另一项是开关和缓冲器的数据表规格 RON 会产生高阻抗、因此这是不可能的。
谢谢、
Adam