This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:TS12A12511的条件确认

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/825079/ts12a12511-condition-confirm-of-ts12a12511

器件型号:TS12A12511

您好的团队:

下面是客户提出的一些问题,请帮助确认,非常感谢。  

1.基于客户的情况: Vcc=12V,-Vcc=GND=0V, Vi/O=0~12V, ICOM=-6mA, TA=25°C,请帮助确认客户的情况?  

(参数与 TS12A12511第6页上的数据表第6.6节 相同;www.ti.com/.../ts12a12511 )

由于数据表 Vcc 范围为6V 至-6V (参数如数据表第6.8节图1),但 RD Vcc 范围为12V 至0V,这超出了图1和 ICO=-6mA,我们如何在 Vcc=12至0V 期间确认 Ron? 行数据?

客户的状况和数据表电压窗口在12V 时相同,我们是否可以参考图1 Ron? 我对吗? 如果没有、请帮助确认 VCC=6至-6V Ron 表。

rON (扁平)是什么意思? Ron (Delta Ron)有何不同? 根据客户的情况,什么是 Ron (扁平)和 Delta Ron?

4.如果 TS12A12511 不是正确的解决方案,则需要您 的帮助 来推荐最佳解决方案。

VCC=      12V、-Vcc= GND= 0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GND 引脚只是 −输入的基准;模拟开关特性只取决于 VCC 和 Δ V VCC 之间的差异。 因此、RON 与6V/−6V 情况下的值完全相同。

    Ron 依赖于 I/O 电压。 平坦度是指最高 RON 和最低 RON 之间的差值。 (在图1中、绿色线的电压约为4.2V −3.2V = 1V。)

    μ ΔRon 对于单通道器件来说毫无意义。