This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:输出压降

Guru**** 2506425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/825006/sn74cbt3251-output-voltage-drop

器件型号:SN74CBT3251

您好!

客户在以下情况下检查了 RDSON。
①Vcc Ω=5V、A=5V、Rload=2Mohm 或470 Ω
②Vcc Ω=4.5V、A=4.5V Rload=2Mohm 或470 Ω

在条件① Ω 时、输出电压为4.08V (Rload = 2Mohm)或3.64V (Rload = 470ohm)。
此外、在② Ω 条件下、输出电压为3.578V (Rload = 2Mohm)或3.113V (470 Ω)。

我无法理解为什么在所有条件下都会出现大约1V 至1.5V 的压降。
Rdson 应约为最大20欧姆。
因此 μV、当 Rload = 2 Mohm 时、它应该是一个"mV"阶数的下降、当 Rload = 470 Ω 时、它应该是一个"mV"阶数。

您能给我一些关于这一结果的建议吗?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不使用传输门、而是每个通道使用单个 FET。 1V 至1.5V 是 FET 的阈值电压。

    请注意、数据表未指定 I/O 电压高于2.4V (恰好是 TTL 输出的 VOH)时的任何特性。