This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6111:TMUX6111

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/825329/tmux6111-tmux6111

器件型号:TMUX6111

大家好,TMUX6111的最高输出电流(负载电流)是多少? 是否有效地将其电流提高至100mA? 或者、TI 是否有任何 SPST 芯片在2或4通道的同时支持100mA 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMUX6111承载的最高电流为30mA、如 ABS 中所示。 最大值表。 为了传递更高的电流、我们建议使用 TI 的负载开关 器件之一。