This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:将该器件用作电阻分压器反馈

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/824000/sn74lvc1g3157-using-this-part-as-resistor-divider-feedback

器件型号:SN74LVC1G3157

您好!

我将此器件用作电阻分压器选择器(请参阅下文)。

我面临的问题是、当此 IC 的电源大于2.8V 时、当 S = 0和 S = 1时、引脚 A 上出现的电压是正确的(基于电阻分压器计算)。

但是、当此 IC 的电源电压降至2.8V 以下时、引脚 A 上出现的电压不再正确。

从电阻分压器网络断开 B1或 B2将导致误差消失、这将导致我认为低于2.8V 的电源电压、B1和 B2之间的电阻变为

小到足以影响分压器网络中心电阻器的总电阻。 在将 B1和 B2连接到电阻分压器网络的不同部分时使用此器件是否存在任何已知问题?

是否有更合适的部件来执行此功能?

谢谢、

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    正确、当电源电压降低时、导通电阻会增加。 您可以在整个信号范围内的 Ron 数据表规格表中看到这一点。

    当电源电压降至2.3V 以下时、您可以看到电源电压为1.65V 时、Ron 上升至140Ω Ω。

    这对信号的影响程度也取决于电阻器的大小。 您的电源电压为什么波动如此大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    感谢您的回复。

    我不是指导通(通道)电阻、我提到的电压为2.8V、大于2.3V。

    我对 B1和 B2之间的电阻感兴趣、而不是 B1 (或 B2)与 A 之间的电阻

    通道电阻不会影响我的分压器读数、因为我将引脚 A 连接到高阻抗负载。

    谢谢、

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供有关高阻抗负载的更多详细信息。  

    如前所述、输入通道没有已知问题会产生影响电阻。  

    您能否通过输入和输出信号提供示波器截图、以便我们更好地了解您所面临的确切误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    再次感谢您的回复。

    我目前没有示波器数据。 我将尝试捕获一些波形。

    一些可能有用的附加信息。

    所有3个电阻器均为100K。 这意味着 B2处的电压为1.67V、B1处的电压为3.33V。

    输入 S 接地。

    我测试了 IC 3.3V 电源下的电路、引脚 A 上的电压在1.67V 时是正确的。

    但是、当我在2.8V 电源下测试电路时、引脚 A 的电压为1.8V。

    (我没有检查 B2处的电压。 我会在有机会时检查它、但我认为它也应该是1.8V)。

    因此、我认为 B1和 B2之间存在一个电阻、当与中间电阻并联时、会导致分压器总电阻降低、从而增加 B2 (以及引脚 A)处的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的运行条件不允许 B1上的电压超过 VCC。 (电流将从引脚流经 ESD 保护二极管进入 VCC。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉。 我试图简化解释。 电阻值的表现方式使 B1和 B2处的电压不会超过2.0V。

    我试图说、A 上出现的电压不是电阻分压器值设置的值。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否再次提供包含实际电阻器值的原理图? 以及探测所有输入和输出的示波器快照。