This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:时序信息

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/823416/tmux1109-timing-information

器件型号:TMUX1109

尊敬的 Sirs

我将使用 TMUX1109模拟多路复用器、但数据表中的时序不清楚。  例如、在应用使能之前、地址稳定时间是多少?    信号稳定前、开关的稳定时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    很高兴听到您计划在系统中使用 TMUX1109!  

    主要时序参数或转换时间以及开/关使能时间。 数据表的第7.1.x 节中显示了这些参数

    例如、开关的转换时间如下所示。 时序信息指定信号达到输出值10%的时间。 这指定了开关在输入之间切换所需的时间。 信号稳定的时间取决于输出上的负载以及信号是否存在过冲。 稳定时间可通过开关 Ron 和负载电容的 RC 时间常数计算得出。  

    在应用使能之前、地址稳定时间的相关问题。 在切换地址引脚时、不需要每次切换使能引脚。 您可以使器件保持启用状态、并切换地址引脚以更改输入信号路径。

    下面是另一个 E2E 帖子的链接、该帖子涉及开关时序和负载对输出时序的影响:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    很高兴听到您计划在系统中使用 TMUX1109!  

    主要时序参数或转换时间以及开/关使能时间。 数据表的第7.1.x 节中显示了这些参数

    例如、开关的转换时间如下所示。 时序信息指定信号达到输出值10%的时间。 这指定了开关在输入之间切换所需的时间。 信号稳定的时间取决于输出上的负载以及信号是否存在过冲。 稳定时间可通过开关 Ron 和负载电容的 RC 时间常数计算得出。  

    在应用使能之前、地址稳定时间的相关问题。 在切换地址引脚时、不需要每次切换使能引脚。 您可以使器件保持启用状态、并切换地址引脚以更改输入信号路径。

    下面是另一个 E2E 帖子的链接、该帖子涉及开关时序和负载对输出时序的影响:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、地址线和使能没有时序要求。  您是否建议 始终启用 TMUX1109?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    是的、时序规格指定了从控制输入引脚变化到输出上改变状态的时间。

    如果您不需要使用 TMUX1109的使能功能、则该使能功能可以一直处于激活状态。

    使能功能用于断开输出与所有输入的连接。 如果您的电路中不需要执行此操作、我建议始终保持启用状态。