This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:选择最佳模拟多路复用器

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259, MUX36D04, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/822979/tmux1109-choosing-the-best-analog-multiplexer

器件型号:TMUX1109
主题中讨论的其他器件:ADS1259MUX36D04

尊敬的 Sirs

我使用的是 ADS1259 Δ/Σ ADC。  我将把4个差分信号复用到 ADC 中。  我将介绍 TMUX1109和 MUX36D04模拟多路复用器。  我不确定哪一个是更好的选择。   有人有建议吗?为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    如果您需要与 ADS1259的电源轨(5V 或±2.5V)保持一致、TMUX1109是您的理想选择。

    TMUX1109是 TI 精密多路复用器/开关产品系列的一部分、该产品系列具有超低泄漏电流、低电荷注入和 Ron 平坦度。 这些参数可能会影响高精度系统的性能(假设您使用的是24位 ADC)。 下面是我们的 TI 高精度实验室视频的链接、这些视频更深入地介绍了此主题。  

    多路复用器高精度实验室-泄漏电流和电荷注入。

    您将哪些差分信号传递到 ADC 中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于所有电源电压都是单面的+5Vdc、因此差分电压将是单面的。  我将使用差分来降低 CMN。  您能否将输出连接到其中一个输入、以便将 ADC 输入短接在一起进行输入失调电压校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    是的、TMUX1109的输入可以连接在一起。