This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A63157:TJ (最大值)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A63157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/824164/ts5a63157-tj-max

器件型号:TS5A63157

大家好、

我们的客户需要 TS5A63157的 Tj (max)

数据表中不包含此数据、但它具有 Tstg Max。 对于该器件、我们是否可以改用该值?

提前感谢。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    尽管通常不建议这样做、但如果您必须有一个 TJ (MAX)数、则可以根据 TA (MAX)(TS5A63157的额定温度为85C)计算 TJ (MAX)。  

    有关 更多详细信息、请参阅此 E2E 主题。