This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:TS3A5018无输入输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/823353/ts3a5018-output-of-ts3a5018-with-no-input

器件型号:TS3A5018

当 TS3A5018的 EN 为低电平以启用此 IC、并且输入端连接到控制器的三态引脚时 、输出状态是什么? 输出是否也是三态输入?(输入为 NC 或 NO、通过 IN 控制引脚连接到 COM)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiwei、

    如果 EN 引脚为低电平、则启用器件。 然后 IN 引脚将确定选择哪个输入(NC 或 NO)作为输出(COM)。  

    有关此信息、请参阅数据表中显示的功能表。

    您的输出值将由系统确定、因为这是无源 FET 开关。