This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3384A:输入电容的最大值

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/821382/sn74cbt3384a-max-value-for-input-capacitance

器件型号:SN74CBT3384A
主题中讨论的其他器件:TMUX1511

大家好、

TI 是否提供输入电容的最大值作为参考值? 数据表仅显示典型的 CI 值4pF。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能给我任何有关输入电容最大值的反馈吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    数据表未列出电容的最大值、因此我们无法提供该值。

    但是、我们确实有一个器件、例如 TMUX1511、它也是一个多通道1:1开关、它指定的最大电容仅为6pF。

    系统中如何使用开关? 是什么推动了对最大电容规格的需求?