This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:与 CD74HC4067多路复用器的信号值不同

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/821437/cd74hc4067-different-signal-value-from-cd74hc4067-multiplexer

器件型号:CD74HC4067

尊敬的 TI 团队:

我已将16个压阻式传感器连接到 CD74HC4067多路复用器(www.sparkfun.com/.../9056)、 该多路复用器连接到同相放大器电路、然后连接到微控制器。

我使用独立的同相放大器(无多路复用器)校准了每个传感器、我注意到我的读数与传感器连接到多路复用器和放大器时的读数不同。

我检查了多路复用+运算放大器配置中的6个传感器、并注意到它们的值(@最大重量)大约比使用独立运算放大器配置时的值低10%。

您能否告诉我这种差异的可能原因是什么? 可能是多路复用器中的内部电阻?

该问题的解决方案是什么? 我是否应该重新校准这次连接到多路复用器的传感器?

我期待收到你的回复。

最棒的

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我将提供有关 TI 多路复用器培训的链接。 您可以更好地了解寄生元件如何影响电路(导通电阻、导通电容、泄漏等)

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-multiplexers

    我同意、如果这是您的最终配置、您应该使用系统中的多路复用器进行校准。 最好使用信号链中的所有组件进行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    非常感谢您的快速回复和建议。

    我将使用最终配置重新校准传感器。

    最棒的

    乔治