This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4052:它能否支持5V VCC 电源和3.3V I/O 控制?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4052, CD74HC4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/822203/cd74hct4052-can-it-support-5v-vcc-power-supply-and-3-3v-i-o-control

器件型号:CD74HCT4052
主题中讨论的其他器件: CD74HC4052

你(们)好

 CD74HCT4052能否支持5V VCC 电源和3.3V I/O 控制?

 CD74HC4052能否 支持3.3V VCC 电源和3.3V I/O 控制?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCT 系列专为 TTL 电压电平而设计、因此 VIH 为2V

    对于 HC、数据表未给出3.3V VCC 时的规格、但 VIH 肯定低于3.3V