This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:耳机阻抗和偏置

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/821034/ts3a227e-headset-impedance-and-bias

器件型号:TS3A227E

您好!

我们使用的是 TS3A227E。 数据表中的内容附在下图中:

根据该图、麦克风和 GND 的最大电阻可能为4KOhm、这是否意味着 TS3A227E 不支持麦克风和 GND 之间电阻较高的耳机?

此外、我们还使用了一个接收 2.5V VDD 的编解码器 CS42L51、其最大输出电压为0.8*VDD=2V。 在数据表中、器件预期的范围从2.1V 开始。 是否可以在2V 偏置电压下运行器件?  

谢谢您;

Ortal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ortal、  

    TS3A227E 器件可能会出现高阻抗耳机问题、具体取决于您尝试对器件执行的操作。  此器件有一个内部 ADC、此 ADC 可检测到一个有限范围的阻抗值。  在某个点、ADC 将会最大化其位数、并且在特定点后、所有阻抗看起来与器件相同。  有关详细信息、请参阅此帖子。  

    建议的工作条件是您的电压可以介于0和 VDD 之间。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ortal、  

    TS3A227E 器件可能会出现高阻抗耳机问题、具体取决于您尝试对器件执行的操作。  此器件有一个内部 ADC、此 ADC 可检测到一个有限范围的阻抗值。  在某个点、ADC 将会最大化其位数、并且在特定点后、所有阻抗看起来与器件相同。  有关详细信息、请参阅此帖子。  

    建议的工作条件是您的电压可以介于0和 VDD 之间。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    关于 MICBIAS 电压、我知道施加2V 电压不会损坏器件、但按键检测是否起作用? 因为我只能将预期的 MICBIAS 电压设置为2.1或更高。

    谢谢你

    Ortal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ortal、

    有关按键检测的详细信息、请参阅数据表第41页的开头部分。  这将向您显示您可用于计算 SLEEVE/Ring2上的电压和器件检测到的等效电阻的公式。  您可以看到、麦克风偏置电压值可以是不同的电压、但无论电压是多少、它都是恒定的、这一点很重要。  该公式的重要部分是按下键时麦克风偏置电压的变化、从而引入并联电阻器。  

    您还可以调整 TS3A227E 可以检测到的电阻箱、以进一步调整您的系统。

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、

    我特别担心、如果使用2V 电压、就按键阈值电压而言、这会是一个问题、否则、我为什么需要像数据表所附表中那样选择 MICBIAS 设置?

    谢谢你

    Ortal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ortal、

    说明状态将此设置设置设置为最接近预期的微偏置电压。  如果您希望微偏置电压为2V、则0x0h 将 是最接近的设置。  这会在 上面的公式中设置微偏置电压、然后器件会在按键期间测量电压以计算 增量麦克风 偏置电压。

    谢谢、

    Adam