This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642:CLK 不同的信号选择

Guru**** 2924690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/821533/ts3dv642-ts3dv642-clk-different-signal-choice

器件型号:TS3DV642

大家好、

    客户 想 知道 HDMI 的 CLK 差分输入是否可以连接 到此器件的任何通道 (通道0、通道1、通道2或通道3) ? D+/D-是否可以 更改位置? 或者是否有任何特定通道分配用于连接到 CLK 或  HDMI 的数据输入?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松镇

    您可以对时钟使用任何输入、但请确保相应的输出也用于时钟。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

      感谢您的及时反馈。

    客户想要确认 D+/D-是否 可以更改位置?  这意味着 D0+A 用于输入的负差分信号。 D0-A 用于输入的正差分信号。

    谢谢

    松镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松镇

    您可以确保输出极性与输入极性匹配。  

    谢谢

    David