This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPC509:未上电时输出引脚电压

Guru**** 2924620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/821411/mpc509-out-pin-voltage-when-not-powered

器件型号:MPC509

您好!

 

让我确认+V 和–V 未通电时的器件行为。

 

在数据表中、P11的说明如下。

 “如果+15V 和/或-15V 电源电压不存在或短路

MPC509A 和 MPC508A 多路复用器将接地

不会损坏;但是、某些信号馈通至

输出。 不能实现总封装功率耗散

被超越。"

这是否意味着、如果不为+V/-V 供电、任何 IN 引脚电压都可以输出到 OUT 引脚、而不管 Ax 和 EN 输入电压如何?  

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    当电源不存在(悬空或接地)而输入引脚上仍然存在信号时、多路复用器将受到保护、不会损坏、并且低阻抗信号源(如果有)也会受到保护、免受接地短路(如果电源接地)的影响 因为每个通道串联了集成的1k 欧姆电阻器。 但是、不能保证多路复用器的行为以及输出端将显示的电压。 如果电源引脚悬空、开关通道可能会略微导通、输出可能会看到一些信号直通、但这是不受控制的工作条件。  

    如果您正在寻找在没有电源的情况下保持真正高阻态的器 件、请查看一些提供断电保护的器件、如此 E2E 主题中所述。

    谢谢、

    David