Other Parts Discussed in Thread: TS12A4514
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS12A4514 尊敬的先生:
我们的客户希望使用 TS12A4514。 但是、如果 他们的电源 V+= 8V、他们想知道 Vinh 和 VINL 的值是多少?
数据表仅指示 V+= 3V/5V/12V。
期待您的反馈。 非常感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.