This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:寻找 OE 引脚高电平有效的八路 FET 总线开关 IC 的不同器件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3245A, SN74CB3Q3345

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/819999/sn74cbtlv3245a-looking-for-an-different-device-with-oe-pin-active-high-as-an-octal-fet-bus-switch-ic

器件型号:SN74CBTLV3245A
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3345

您好、先生、

我们正在寻找一种功能相同的解决方案、即 OE 引脚高电平有效的八路 FET 总线开关 IC?

SN74CBTLV3245A OE 引脚为低电平有效。

请帮我了解我们是否有解决方案?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!  

    TI 有12个器件、分别为1:1、8通道开关(总线 FET 开关指多通道 SPST 器件)。

    我 对这些参数进行了排序 、并查看了高电平有效 OE 器件的可用数据表。

    我们的器件没有一个只有1个高电平有效 OE 引脚的器件、但我们有一个适合您的解决方案。

    您对 SN74CB3Q3345有何看法? 该器件具有两个 OE 引脚、1个为高电平有效、1个为低电平有效。

    要将其用作具有1个高电平有效 OE 引脚的器件、您可以将低电平有效 OE 引脚连接到逻辑高电平。 这会实现相同的结果。

    是什么推动了系统对高电平有效 OE 引脚的需求? 使用开关的用途是什么?