This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:如果 VCC 关闭、NC 引脚将为高阻态?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TMUX1072, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/820007/ts5a23157-nc-pin-will-be-hi-z-if-when-vcc-off

器件型号:TS5A23157
主题中讨论的其他器件: TMUX1072TS5A23159

您好、先生、

如果 VCC 关闭、您能否帮助确认 TS5A23157 NC 引脚是否为高阻态?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    否当 VCC 关闭时、TS5A23157不支持信号路径引脚上的高阻抗。 此功能称为关断保护(Ioff)、在 VCC = 0V 时指定。  

    您可以在 TI 选择工具中按此功能进行排序。 我们有6个器件、它们是具有此功能的2:1 (SPDT)、2通道开关。

    您认为 TMUX1072适合您的应用吗? 或 TS5A23159?

    以下是 TMUX1072数据表中显示此功能的图像:

    您如何在系统中使用开关? 这将有助于推荐最佳器件。