This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6136:我可以#39;t 从 TI.com 获取 TMUX6163的 CAD 文件。

Guru**** 2506295 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6136, ADC088S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/820419/tmux6136-i-can-t-get-the-cad-file-of-tmux6163-from-ti-com

器件型号:TMUX6136
主题中讨论的其他器件: ADC088S022

我需要在 Altium Designer 工程中使用 TMUX6136的软件包文件。 但 TI.com 中没有 CAD 文件(.BXL)。 那么、您能为我提供 TMUX6136的 CAD 文件还是与 TMUX6136相同的引脚对引脚封装文件吗?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daojia、

    TSSOP PW-16似乎是 TI 使用的一种相当常用的封装。

    ADC088S022 CAD 文件是否 适合您?

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     我已获得与 TMUX6136相同的 ADC088S022封装。

    再次感谢你的帮助。
    此致
    道嘉