This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DG408LEDY-T1-GE3更换

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX36S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/818921/dg408ledy-t1-ge3-replace

主题中讨论的其他器件:MUX36S08

P2P、电源电压:±5或0~10V

是否有任何建议? 随附 datasheete2e.ti.com/.../DG40xLE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    DG408器件是一款泄漏电流较低的精密多路复用器。 对于此应用、我建议使用 MUX36S08、它可以处理您提到的电压电平、并且具有更好的泄漏电流规格。  

    您可以查看的另一个选项是 CD74HC4051。 它还支持电压要求、但没有达到良好的泄漏规格。