This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于声学雷达的发送器和接收器开关

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/817813/transmitter-and-receiver-switch-for-acoustic-radar

主题中讨论的其他器件:TMUX136

您好!

我想设计用于声学雷达的发送器和接收器开关、并以2250Hz 声学信号运行。 此开关的用途与射频 TR 开关相同、即隔离发送器和接收器以及快速开关。 我没有得到任何关于这一主题的好材料。 借助可用的资源、我设计了一个电路。 这个电路有两个问题。

1.我需要将两个电源作为输入(一个来自功率放大器、另一个来自天线)、但软件不允许这样做。  

2.如何验证或分析其运行。

e2e.ti.com/.../TR-Switch-Update.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parag、

    您能否提供有关您希望在2.25GHz 下通过开关的信号电平的更多信息?

    您在系统中提供了什么电源电压?

    我建议查看 TMUX136、它是 TI 最高带宽的开关(6.1GHz)。  

    验证和分析开关操作通常取决于最终应用以及需要多高的精度。 用于验证开关操作、验证设计中的真值表和引脚排列是开始设计的最佳位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    感谢您的回复。 我的开关用于2.25KHz 信号、而不是用于2.25GHz。 发送信号在50V 范围内、而接收信号仅在50mV 范围内。 此开关的最终应用是声学雷达。 它是一种雷达、但用于声学(声音)信号。 市场上有许多用于射频波的雷达开关、但无法找到任何专门用于2.25kHz 频率范围内的声波的雷达开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parag、

    感谢您提到您的信号频率、我将您的单位读作 MHz、并认为您正在处理 GHz 信号。

    TI 目前没有任何器件可在信号路径上支持50V 电压。 我将获取此信息并将其反馈给我们的产品定义团队、以便在将来的应用中对其进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我设计这样的开关吗? 我已在上一条消息中上传了我的 TR swic 电路。 此外,有关这一主题的有用文献或书籍也有很多建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parag、

    如前所述、TI 当前没有任何信号路径上支持高达50V 电压的信号开关。 我会将其反馈给我们的产品开发团队。

    我建议您查看 TI 用于超声波应用的一些 T/R 开关、但您似乎已经就 E2E 上的这些器件进行了多次对话  

    我通过 google TR switches https://www.digikey.fr/Web%20Export/Supplier%20Content/SkyworksSolutions_863/PDF/Skyworks_Article_HighPowerSolidStateTR.pdf 找到了指向文献的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。