This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:有关与 INA333搭配使用的 TMUX1208应用的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/818945/tmux1208-question-about-tmux1208-application-paired-with-ina333

器件型号:TMUX1208

大家好、

    我的客户希望使用 TMUX1208选择传感器输入、并使用2.5V 电源上拉输出。 当以 A2、A1、A0=GND 加电并且输入为0V 时、输出将为2.379V。  应用程序是否有任何问题? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    您是否有来自系统中各种探测点的任何示波器截图?

    如果 TMUX1208具有 A2、A1、A0 =GND、则选择通道 S1。 您是否确认 S1和 D 引脚之间存在低电阻路径?  

    您的传感器阻抗和输出电压是多少? 示波器截图将帮助说明您在系统中看到的内容。

    此外、如果您在从系统中移除 TMUX1208的情况下捕获相同的测试、您在输出端得到什么结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

       感谢您的回复! 对于测试、输入与 GND 相连、因此选择 S1时、输出也应为0V。 原理图是否正确? 例如、EN 引脚连接2.5V 电源、输出上拉2.5V 等 非常感谢!

    此致

    正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    是的、可以将 EN 引脚连接到 VDD、电压为2.5V。 这将确保器件已启用。

    由于这是一个导通 FET 器件、因此电压由系统的其余部分控制。 如果输入信号为0V、并且该通道已连接-如果它未由其他源驱动、则您应该在输出端看到0V。

    我建议断开输出与任何其他电压源的连接并测量信号。 同时探测您认为为0V 的传感器输出。