This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A9411在105C 下的泄漏电流变化

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A9411, TMUX1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/817656/ts5a9411-off-leakage-current-variation-in-105c

器件型号:TS5A9411
主题中讨论的其他器件: TMUX1119

大家好、

您能否在0C - 105C 中共享 TS5A9411的关断泄漏电流分布数据?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Etsuki-San、您好!

    我可以在周一从美国度假回来后再次查看申请。

    现在、您是否有任何信息说明了为什么在该范围内、离线地震数据最重要?

    连接到交换机的是什么?

    如果客户正在寻找最低泄漏电流、我推荐 TMUX1119、它具有更好的性能、并具有泄漏电流与温度的关系图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Etsuki-San、您好!  

    TS5A9411的额定温度仅支持+85°C、因此我们没有支持更高温度的分布数据。

    我不建议在电气特性中提到的工作条件之外使用该器件。  

    具有低泄漏电流的最佳器件将是 TMUX1119。