This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:用于多个 NTC 的模拟开关

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/819057/tmux1108-analog-switch-for-multiple-ntcs

主题中讨论的其他器件:TMUX1108

大家好、

客户需要一个模拟开关来收集8通道 NTC 温度信号。每个通道中的 NTC 温度信号都是差分信号。差分信号中的两个信号需要同时切换。 5V 电源。您可以通过下图了解客户的需求。我在 TI 官方网站上找不到合适的产品。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    推动8通道 NTC 需求的动力是什么?

    从图像中可以看出您需要8:1器件、具有2个通道。 使用选择表、我找到 了 CD4097B。 但是、导通电阻可能高达1KΩ Ω。 这可能是不可接受的。  

    我建议使用两个 TMUX1108器件。 这是一个单通道8:1多路复用器、如果您将逻辑控制器连接在一起、则使用2可实现差动开关。 该器件在5V 时具有5Ω Ω 的极低导通电阻、如果尺寸对客户很重要、则采用4.68mm² Ω 的小型 QFN 封装。