This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 存在内部上拉或下拉电阻器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/817396/internal-pull-up-or-pull-down-resistors-present

器件型号:CD74HC4067

你(们)好

我想知道、如果多路复用器 CD74HC4067在输入引脚上有内部上拉或下拉电阻器可用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关旨在尽可能减少流经开关的模拟信号的影响、因此没有上拉/下拉电阻器。

    您为什么需要电阻器? 如果未使用引脚、则可以将其直接连接到 VCC 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明  

    感谢您的回复

    我实际上会将未使用的引脚保持未连接状态。 根据我在论坛上得到的答案、我了解到未使用的引脚可以保持悬空。

    但我从论坛中得知、在模拟多路复用器中、CMOS 晶体管配置为传输门。 因此未使用的输入不需要外部上拉或下拉。 但在 CD74HC4067的数据表方框图中、我不确定输入是否连接到传输门。 在方框图中、输入显示为连接到 P N 块。 数据表中未提供有关 P N 块的详细信息。 所以我很困惑模块实际上是传输门还是其他任何具有内部上拉或下拉的电路?  

    我还想知道、根据您的上述回复、您为什么建议将未使用的引脚直接连接到 Vcc 或 GND。 在没有上拉或下拉电阻器的情况下这样做是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带有"P"/"N"标签的块是传输门。 (没有真正的标准方法来绘制它们、而此数据表源自 Harris。)

    我假设您希望在某些数字应用中使用上拉/下拉电阻器。 但对于未使用的通道、连接无关紧要。