This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多路复用器启用和禁用时的电流消耗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/817389/current-consumption-when-the-mux-is-enabled-and-disabled

器件型号:CD74HC4067

你(们)好

我正在从事一个项目、其中 CD74HC4067多路复用器的10个输入用于收集数据。 而其余输入保持未连接或悬空。 多路复用器的 Vcc 为3.3V。 我想知道如何在启用多路复用器和禁用多路复用器时计算电流消耗? 我在数据表电气规格表中看到了三个电流参数:静态电流、逻辑输入泄漏电流和关闭泄漏电流。 我想知道、在计算启用和禁用状态期间的电流时、需要考虑这些参数中的哪些参数。 此外,除了这些参数之外,任何其他电流参数都将发挥作用或需要考虑? 如果有人能帮助我计算启用和禁用情况下的电流消耗、那将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 器件只要不进行开关、就不需要任何电流;电流消耗完全是由泄漏电流造成的。

    您必须为连接到外部电压的任何非活动 I/O 通道引脚添加静态电流、所有输入引脚的输入泄漏电流以及关断泄漏电流。

    启用或禁用多路复用器不会产生任何影响(除了在禁用状态下、还有一个通道处于关闭状态)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    谢谢你的答覆,但我对上述答覆有一些疑问。 主席先生,我谨请你回答我在下文提出的疑问

    我同意这样的说法:"CMOS 器件只要不进行开关、就不需要任何电流、在这种情况下、电流消耗仅由泄漏电流造成"、但我想知道我们何时选择多路复用器的不同输入通道、 在这种情况下会发生开关。 那么、在这种情况下、我将如何估算该电流值

    我想知道所有输入引脚的输入漏电流是什么意思? 它是否与数据表中给出的逻辑输入泄漏电流相同。 如果是、那么我们如何计算所有通道的该值。 我之所以提出这一问题、是因为数据表中给出了逻辑输入泄漏电流的最大值高达+/- 1uA。 但没有提到它适用于单通道或整个16个通道。

    此外、我不理解这样的说法:"启用或禁用多路复用器不会产生任何影响(除了在禁用状态下、在关闭状态下还有一个通道)。" 当多路复用器被禁用时,所有通道都将立即关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要估算动态功耗、请参阅 CPD 规格和 SCAA035。 但是、您选择的是不同的通道、频率是多少? 如果它不是某些 MHz、功耗会舍入到零。

    逻辑输入泄漏电流按逻辑输入引脚计算。 但只有 Sx E 是逻辑输入;其他是模拟 I/O。 (并且给出的最大值针对最坏情况、即最高温度和使用寿命;典型值的数量级较小。)

    当一个通道打开时、电流流经该通道、不会在其他地方泄漏。 因此 E = 0和 E = 1之间的差异是15或16个通道处于关闭状态。