This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3125:SN74CB3Q3125和 SN74CB3T3125有何区别?

Guru**** 2507655 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3125, SN74CB3Q3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/818439/sn74cb3q3125-what-is-the-difference-between-sn74cb3q3125-and-sn74cb3t3125

器件型号:SN74CB3Q3125
主题中讨论的其他器件:SN74CB3T3125

E2E、

 sn74cb3t3125是否比 sn74cb3q3125具有更高的电流容差? 两者之间的区别是什么?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    与支持±64mA 的 SN74CB3Q3125相比、SN74CB3T3125可支持更高的流经开关的电流(±128mA)。

    但是、请注意、SN74CB3T 器件是开关和多路复用器的电平转换系列、并不总是将信号直接传递到输出端。 您使用该器件的应用是什么?

    如果您希望信号路径传递信号高达5.5V、但没有电平转换、我建议使用 SN74CB3Q3125

    以下是另一个 E2E 帖子的链接、其中指出了这些器件系列之间的差异。