This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:支持高电压范围多路信号分离器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552, CD74HC4051, MUX36S16, MUX36S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/817601/cd74hc4051-high-voltage-range-demux-support

器件型号:CD74HC4051
主题中讨论的其他器件:OPA552MUX36S16MUX36S08

大家好。 CDx4HC405x、CDx4HCT405x 的输入电压范围为:最大±5V。

我将使用具有+/- 30V 双电源的 OPA552运算放大器来创建+/- 30V 输出信号。

我想使用 CD74HC4051来选择输出、其中 COM OUT/IN (公共 OUT/IN)连接到运算放大器的输出。

但是、由于电压范围较低、我希望了解 TI 的多路信号分离器、它支持高电压输入。

价格和封装尺寸无关紧要。 但是、我不希望使用类似球栅阵列的封装。

此外、我还在寻找这两种方法

- 4线路至16线路多路信号分离器

- 3线至8线多路信号分离器

如果我可以通过使用3.3V/5V 逻辑栅极电压切换使能引脚来启用输出、那将非常棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供的信息。 我们目前最接近的选择是 MUX36S16和 MUX36S08器件、它们可支持+/-18.5V。

    我将向产品定义者提供此信息、以帮助了解这一点。

    您的系统需要+/-30V 信号是什么?

    系统中的运算放大器和多路信号分离器之后是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dakotah

    我的团队正在尝试创建一个高功耗估算器

    https://www.a-msystems.com/p-1451-model-4100-isolated-high-power-stimulator.aspx

    我需要一个多路信号分离器来选择输出