This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051-Q1:如果通道1的输入电压高于绝对最大额定值、是否会影响其他通道?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/817820/cd74hc4051-q1-if-the-input-voltage-of-channel-1-is-higher-than-absolute-maximum-ratings-does-it-affect-other-channel

器件型号:CD74HC4051-Q1

E2E、

  1. 通道 I/O Ax 的最大输入电压是多少?
  2. 如果通道1的输入电压高于绝对最大额定值、是否会影响其他通道?
  3. 是否有任何图表可以帮助客户分析此故障?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值列出了"输出"下的 I/O 限制、即 IOK

    所有 I/O 均具有可防止 ESD 的钳位二极管:

    如果 I/O 电压超过 VCC 0.5V 以上、电流流入 VCC 并升高电源电压;这会影响整个芯片、甚至可能影响连接到同一 VCC 的其他器件。