This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A26542:建议的工作条件是什么控制逻辑电平位移引脚

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A26542, TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/816785/ts5a26542-what-is-the-recommended-operating-conditions-control-logic-level-shift-pin

器件型号:TS5A26542
主题中讨论的其他器件: TMUX1136

E2E、

我的客户没有用于 VIO 的1.8V 电压轨、而是有一个介于2-3V 之间的 LiMn 电池。

 VIO 在绝对最大值部分的规格为-0.5V 至6.5V,因此我们不担心损坏器件。 但是,VIO 在电气特性部分中并未针对某个工作范围进行规范。 我们必须关闭的唯一值位于第1页的"概述"部分。

 

客户想知道他们是否可以将2-3V 电池用于 VIO、同时知道 VIH 和 VIL 阈值会相应地扩展。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    TS5A26542具有独立的 VIO 轨、以便在高电源轨(3V 或5V)下运行但仅具有1.8V 逻辑信号时最大限度地降低功耗。

    请参阅下图、该图列出了 VIO 至1.65V 至1.95V 的范围和相应的逻辑阈值。

    您如何在系统中使用开关? 了解更多信息有助于推荐最佳器件。

    您可以查看 TMUX1136 DQA、它也非常小、无需额外的电源轨即可支持高逻辑电压。

    我想了解一下、该设计是否能够支持比上述更高的电压来满足您的需求。