This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV16212:最大信号频率

Guru**** 2476095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1175279/sn74cbtlv16212-maximum-signal-frequency

器件型号:SN74CBTLV16212

此开关可使用的最大频率是多少。 具体而言、我们希望将其用于100MHz 闪存接口切换、我们是否需要考虑任何问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    看起来产品页面的带宽为200MHz。 不过、我知道这不在数据表中、但考虑到 RON 较低(取决于电流消耗)且 C (off)为8pF、 我们可以估计 C (on)大约为20pF (2xC (off)+一些额外的杂散电容、这是由于器件导通时导体尺寸增加所致。 使用此方法、我们将看到3xRC 常数(带宽限制因素、其中3xRC 允许波形有空间接近最大值和最小值)应该为100MHz 波形提供足够的空间。 因此、这里没有需要注意的真正问题

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rami 的反馈。  实际上、我们的应用需要最大200MHz 的频率、TI 产品是否有任何建议以该速度进行2:2 (4位或8位)开关?