This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:输出范围

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1175519/cd4051b-output-range

器件型号:CD4051B

大家好、

我们想知道 VDD=3.3V 并将 VSS 连接到 VEE、输出范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 电压范围始终是从 VEE 到 VDD

    3.3V 时、CD4000器件的电气特性比5V 时的电气特性差得多、并且没有保证限值。 最好使用 TMUX4501。