This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:关于 TMUX1574 Spice 模型

Guru**** 2593660 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1174668/tmux1574-about-tmux1574-spice-model

器件型号:TMUX1574

大家好、

我对 TMUX1574的 Spice 模型有疑问。

我正在使用 PSpice for TI 对 TMUX1574进行仿真。
当 VDD 电压= 5V 时、它根据数据表工作、但当 VDD 电压= 3.3V 时、它不工作。
(未输出输入信号)

数据表中指出 TMUX1574的电源电压范围为1.5V 至5.5V。
TMUX1574还应在3.3V 下工作。

这是否是数据表中的拼写错误?
还是 Spice 模型有问题?

此外、Spice 模型使用 PSpice for TI 附带的模型。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi、

    我们目前正在美国度假、将于周一11月28日返回您的酒店

    我很快就会注意到、这不是数据表中的拼写错误、tmux1574肯定可以支持该范围。 我认为先前创建 tmux1574模型的方式存在限制。 我将在星期一查看一下、看看我是否可以为您提供一个可以在3V3下运行的模型

    谢谢!  

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takashi、

    我看了一下该模型本身、它似乎仅为5V 设计、因此无法支持更高的电源电压。 看起来、它是使用比我们目前更旧的模型布局完成的、我们在队列中放置了该器件、以便进行更新、更好地支持 TMUX1574支持的所有电压范围。

    这里有几个选项。 说实话、5V 电源外壳的工作电压接近于3.3V 电源外壳、因此您只需运行5V 电源即可进行仿真、并可看到类似的结果。 这是由于内部架构在电源和电压输入范围内提供了相当一致且平坦的性能。 或者、您也可以使用无源器件模型复制器件([常见问题解答]如果我的模拟开关/多路复用器缺少 PSpice 模型怎么办?) 使用数据表表表和图中的规格。 不过、您会发现3.3V 和5V 的额定值非常相似、因此我建议在当前 PSPICE 模型上使用单独的5V 电源、除非这样做有一些问题/保留。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我了解 TMUX1574 SPICE 模型的规格。

    当然、让我确认一点。

    数据表中所述的 TMUX1574 (实际器件)的工作电压范围是否正确?
    (我想在1.8V 时使用 TMUX1574)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi、

    没错。 如数据表所示、正如您提到的、tmux1574将在1.8V 电源下运行。 使用 I/O 电压时、它可以从0V 变为3.6V

    谢谢!

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami

    我知道。

    谢谢!

    此致。