This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:适用于 SMBus 应用的 TMUX136

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1176515/tmux136-tmux136-for-smbus-application

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件: TS5A23157

您好!  

客户在下面针对 TMUX136提出了问题。

  1. TMUX136MRSER 是否可用于1MHz 应用? (SMBus)
  2. TMUX136可支持的最大 C_LOAD 是多少?
  3. 从输入到输出的信号是隔离还是透明?

客户应用:

主端口的 SMBus 速度:(400K 至1M)

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX136支持高达6100MHz 的频率。 (有一些更便宜的开关、例如 TS5A23157。)

    2. TMUX136是无源开关;开关本身不驱动其输出(A/B 引脚甚至不被称为输出)、也不关心任何容性负载。

    此器件在 A 和 B 引脚之间建立直接连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、


    [引用 userid="235846" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1176515/tmux136-tmux136-for-smbus-application "]如果 TMUX136MRSER 可用于1MHz 应用?[/quot]

    TMUX136已经足够了。 器件的带宽为6.1GHz。

    [引用 userid="235846" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1176515/tmux136-tmux136-for-smbus-application "] TMUX136可支持的最大 C_LOAD 是多少?

    这是一个更难回答的问题。 您真的可以将此开关看作是一个无源器件,它可以使用无源组件建模(请参阅: 如果我的模拟开关/多路复用器缺少 PSpice 模型,该怎么办? 示例)。
    当您将电路与负载进行静脉化后、理论上您可以求解 RC 常数、 然后、使用该值和已知截止频率、您需要获得6.1GHz 的多路复用器支持的频率、您可以使用该值来解决信号路径中 TMUX136顶部的最大负载、该最大负载至少应为几百 pF。 话虽如此、多路复用器本身并不真正关心负载。 它是无源器件、因此强烈建议不要以这种方式解决。 您应该评估总线当前具有的电容大小以及必须添加的预算大小、并查看 TMUX136的电容是否适合此处。
    我怀疑在这样低的工作频率和导通电容下应该是可以接受的。  

    [引用 userid="235846" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1176515/tmux136-tmux136-for-smbus-application "]从输入到输出的信号是隔离还是透明的?[/quot]

    您能在这里详细说明吗? 我不确定我遵循的隔离或透明意味着什么。 器件将连接或断开信号路径。

    谢谢、
    Rami