This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3357:开关的最大频率是多少?

Guru**** 2593620 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1176216/ts5a3357-what-is-the-maximum-frequency-of-switching

器件型号:TS5A3357

你(们)好  

我计划使用 TS5A3357。

我们分别在 NO1/NO3/NO2上连接了0.5V/3.3V/GND 信号。

我们将在 NO1/NO2和 NO3/NO2之间切换、以在输出端生成方波。

我想知道我们是否可以在10MHz 的 NO1/NO2之间切换?

谢谢

AT能量 收集器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10MHz 对应于50ns。 最坏情况下的开通时间指定为11ns (抖动应小得多。)