This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309:能否将 TMUX1309的 NC 引脚连接至0V

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1176151/tmux1309-can-i-connect-the-nc-pin-of-tmux1309-to-0v

器件型号:TMUX1309

你好

我想使用 TMUX1309和 ADG659作为双源。

单电源、因为 ADG659在使用单电源时需要将引脚7连接到0V。 但 TMUX1309说引脚7是 NC。

那么、我可以将 TMUX1309的引脚7连接到0V 吗?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示"未内部连接"、因此您可以将其接地。

    (我想引脚是针对这种情况设计的。)