This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3383:IBIS 模型

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3383, SN74CB3T16212, SN74CB3T16210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1176812/sn74cb3t3383-ibis-model

器件型号:SN74CB3T3383
主题中讨论的其他器件: SN74CB3T16212SN74CB3T16210

您好!

请为 SN74CB3T3383提供 IBIS 模型、或在没有可用模型的情况下提供可用作近距离替代的类似系列产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、  

    我们没有用于 SN74CB3T3383的 IBIS 模型、但这里看起来是用于 SN74CB3T1620的 IBIS 模型、它只是20通道版本、可以代替3383作为替代器件  

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、

    您提供的器件型号看起来不像真实的 TI 器件型号。    您是指 SN74CB3T16212?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin、

    实际上、我指 的是 SN74CB3T16210 (忘记最后的"1";不是我们以前命名惯例的粉丝)、但您编写的16212也起作用!