This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:为什么 COM3&COM4的行为与 COM1&COM2不同?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1175110/ts3a5018-why-the-behavior-of-com3-com4-behavior-is-different-with-com1-com2

器件型号:TS3A5018

您好、TI 团队。

我的案例中存在一种现象、如下所示。 我 尝试使用  SPI 应用中级联的2个 TS3A5018。

我对 COM3和 COM4延迟452us 非常困惑... 并且电压从0.8V 而不是1.8V 上升。

请参阅随附的以供参考。  示波器在 R9、R10、R11、R12.e2e.ti.com/.../spi.pdf 上测量

BR、

海伦

e2e.ti.com/.../spi.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!

    通道的运行方式不应与其余通道不同。 由于您已将 COM3和 COM4短接在一起、因此这两个引脚显示相同的结果是合理的。 我怀疑这是 QSPI 外设(原理图中的 SPI1和 SPI2)的 SIO 引脚的时序问题。 如果您可以灵活地执行此操作、您能否从 QSPI 上断开 COM3和 COM4并探测输出。 您只需放置一个靠近 QSPI 负载的虚拟负载即可。
    对于 SPI1和 SPI2器件的时序规格、是否有任何内部上拉/下拉或一些注释、这些器件可能支持 CS 和 SCK 与 SIO 的不同时序规格?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    COM3和 COM4未短接在一起。 它使用总线网连接原理图。

    QSPI 部分如下所示:

    我已尝试 从 QSPI 断开 COM3和 COM4。

    它在这里仍然有延迟。  

    BR、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!

    哦、这对我来说更有意义。 感谢您将其清除。

    没有任何让我立即感到特别的东西会导致这种情况。 这是多个芯片上普遍存在的问题吗? 您是否已尝试交换 ABA 以查看问题是否出在该特定芯片?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我已经尝试了 ABA 交换。 它也是延迟。

    它是否由2个多路复用器系列引起? 我不确定。

    BR、

    海伦