This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:我可以获取 TS3L501E 的 IBIS 模型吗?

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS5A23157, TS3V340, TS3USBA225
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/576718/ts3l501e-can-i-get-a-ibis-model-for-ts3l501e

器件型号:TS3L501E
主题中讨论的其他器件: TS5A23157TS3V340TS3USBA225

你(们)好 专家。

我的客户申请 TS3L501E 的 IBIS 模型。

我可以获得  TS3L501E 的 IBIS 模型吗?

此致。

Takakura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基-圣、

    您正在尝试使用输入/输出缓冲器信息规范(IBIS)模型实现哪些目标?  TS3L501E 信号路径是具有输出任何缓冲的导通 FET、因此缓冲器信息模型不适用于信号路径。  IBIS 模型仅对经过缓冲的 TS3L501E 的控制逻辑输入有效。

    您还可以使用寄生导通状态电阻 Ron 和共态电容 Con 制作一个简单的信号路径模型。  有关我们不同类型的 FET 开关的更多信息、请参阅此应用手册 "选择正确的信号开关"

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adam-San。

     

    感谢您的评论。

    我的客户希望 检查 TL3L501E 信号信息。

     

    我感到困惑、因为您的评论。

    我可以从 TI HP 获取其他交换机的 IBIS 模型信息。

    例如 TS3V340、TS3USBA225和 TS5A23157。

     

    TS3V340      http://www.tij.co.jp/product/jp/TS3V340/toolssoftware

    TS3USBA225 http://www.tij.co.jp/product/jp/TS3USBA225/toolssoftware

    TS5A23157  http://www.tij.co.jp/product/jp/TS5A23157/toolssoftware

     

    这些器件与 TL3L501E 是相同的 FET 开关。

    为什么只有 TL3L501E 没有 IBIS 模型?

    好的、好的。

    Takakura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takakura-San、

    每个模拟 FET 开关都具有数字控制引脚、用于启用/禁用信号路径。 数字控制引脚经过缓冲、IBIS 模型仅适用于这些引脚。 缓冲模型的开关信号路径将不会有任何有用的信息。

    TI 将不再创建 IBIS 模型 Pass FET 开关、即使过去可能已经创建了一些模型。

    TI 建模团队可为无源 FET 开关申请 HSpice 模型。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam - San

    感谢您的快速响应。

    我理解了描述。

    如果我的客户需要 HSpice 模型,我应该向谁申请?

    最棒的,请注意。

    Takakura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takakura-San、

    我相信您可以在 仿真模型 e2e 论坛中申请模型。  请告诉我 您是否能够向 该团队申请模型、或者我将帮助您找到另一条路线。

    谢谢、

    Adam