This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A26542:Vio=+5V 时的工作电压。

Guru**** 2514405 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A26542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/577380/ts5a26542-operation-at-vio-5v

器件型号:TS5A26542

你好

开关 I/O 能否在 Vio=+5V、IN1、IN2 = Vio 电平(0和+5V)下运行

假设最大 Vio 应小于6.5V,这不应是问题。

我想对此进行验证

谢谢

Gil Rafalovich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔

    I/O 引脚和数字逻辑引脚的建议工作电压 受电源电压的限制。

    感谢您在我们的数据表中发现此错误、我们将将其放入我们的变更管理系统中进行更正。   您将如何处理系统中的 TS5A26542?  

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的澄清

    我们将使用它作为 IC 测试负载板上的继电器

    吉尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔

    不用客气。  祝您设计顺利、如果您有更多问题、请告知我们。

    Adam