This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:VIN 和 V_I/O 说明

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/577408/sn74lvc1g3157-vin-and-v_i-o-explanation

器件型号:SN74LVC1G3157

数据表有点令人困惑、我只是想确保我正确理解了该器件。 V_i/o 是 Bx 和 A 引脚的电压范围、Vin 是 S 引脚的电压范围?

那么、如果我的 Vcc = 1.8V、那么 Bx 的最大值为1.8V、A 的最大值为1.8V、 S 的最大值为5.5V? 即使 S 引脚的 VIH 和 VIL 值仍取决于我的1.8V Vcc?

我看不到它明确表示"控制电压"是 S 选择引脚、因此我只想确保假设正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、S 是控制输入、A/B 是开关 I/O。

    S 的开关电平取决于 VCC。 但是、与 LVC 系列中所有器件的所有 CMOS 输入一样、S 输入可耐受5V 电压、从而允许下行转换。