This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159是否可用于开关射频13.36-MIFARE 无线电信号?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/576855/could-ts5a23159-be-employed-to-switch-rf-13-36-mifare-radio-signals

主题中讨论的其他器件:TS5A23159

您好、该 IC 是否可用于开关射频(13、36MHz - MIFARE)无线电信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gianluca、

    只要 TS5A23159处于数据表中规定的建议运行条件内、就能够无问题地传递13.36MHz 信号。

    术语"RF"信号最常见的问题是人们转向大功率信号。  与我们的大多数信号开关一样、TS5A23159只能通过开关传递200mA 的电流。

    TS5A23159的带宽为100MHz、因此  除了0.7欧姆 导通状态 电阻(Ron) 插入损耗外、在13MHz 下不会出现太多衰减。  

    TS5A23159还被限制在信号路径上的电压< Vcc。  

    谢谢、

    Adam