This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22366:TS5A22366 / NC 引脚连接至 GND

Guru**** 2381060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/576290/ts5a22366-ts5a22366-nc-pin-ties-to-gnd

器件型号:TS5A22366

您好!

我知道 NC 引脚没有内部连接、因此可以连接到 GND。 我的理解是否正确?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    信号开关端子的缩写为 NC、NO 和 COM。  缩写标识 了信号路径上的终端类型  

    NC =常闭

    NO=常开

    COM =通用

    信号开关的字母“NC”表示正常关闭 ,而不是 “未连接”。  如果要在1:1配置中使用2:1开关、则可以将常闭信号路径接地。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回答。 但现在我要问 A2引脚(N.C.)。 我们可以将 A2引脚连接到 GND 吗?  很抱歉让您感到困惑。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    很抱歉、我未能理解您的问题。  是的、您可以将 A2接地或保持悬空、因为它未在内部连接。  

    谢谢、

    Adam