This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:模拟开关、可在500kHz 时传递-8V 至8V 的信号

Guru**** 2561540 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511, CD4066B, CD4016B, MUX509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/576076/ts12a12511-analog-switch-to-pass-signal-with--8-to-8-v-at-500-khz

器件型号:TS12A12511
主题中讨论的其他器件: CD4066BCD4016BMUX509

大家好、我正在寻找一个模拟开关来传递来自函数发生器的电压信号、在500kHz 时具有-8V 至8V 的特性。   除了6Vpp 限制之外、TS12A12511的规格对于我的应用来说也是不错的。 我还找到了开关 CD4066B、但它限制为7.5Vpp。  您能否提供满足这些基本要求的产品列表?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    美利达、

    很抱歉、在 TI.com 上搜索此基本要求并不容易。 我们将为您提供一种在2017年4月搜索简单开关参数的简单方法。

    在平均时间中、这里是一些我可以为您找到的器件、它们可以传递-8V 至8V 信号。

    CD4016B
    MUX509
    MPC509A

    谢谢、
    Adam