This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:CD4052有助于解决串扰问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511, CD4052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/575800/cd4052b-cd4052-help-with-crosstalk

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件:TS12A12511

大家好、

   我使用 CD4052作为多路复用器。 在转换为模拟信号并通过 RC 滤波器后、提供2个模拟信号和1个来自光学 TOSLINK 的数字音频。  

如果我在模拟多路复用器引脚1和2的模拟和数字输入引脚下进行探头、那么我在2上听到的迹线为1。  虽然我的输入是400到500 mV 输入、并且 在通过微控制器选择多路复用器时、我们将在 cd4052的引脚3和13处获得输出。 但输入信号的串扰为1、2。 和输出3。  

我的多路复用器在5V 上工作、我也尝试在12V 上偏置它。  

有人能告诉我我出了什么问题或我需要做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay、

    对于 CD4052B、我们希望通道之间会有某种程度的串扰。  从数据表中、对于下表中列出的工作条件、我们预计来自未选择通道的信号会衰减40dB。  但是、根据电源电压和频率、串扰可能会变得更好或更糟。  通常、多路复用器的较低电源电压在串扰方面的衰减较少。  对于较高的电源电压、串扰将在衰减方面表现出相对于频率的正线性变化。  在图1中可以看到这种典型行为的示例。  由于您似乎担心串扰非常低、因此您可能会考虑 TS12A12511。  该器件可以处理您需要的电压、展示了图1中所示的较低串扰。

    表1.

    图1.

    您还可以查看 TI.com 开关选择工具 、并按串扰参数对器件进行排序。  由于串扰是频率的函数、因此这不是非常精确、但它可以让您接近。