This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3245PWR 是直接替代热插拔应用中 IDTQS3VH245的产品

Guru**** 2509195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/574902/is-sn74cb3q3245pwr-a-direct-replacement-of-idtqs3vh245-for-hot-swap-applications

主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3245

您好!

我们希望在 多个电路板中引入 SN74CB3Q3245PWR、以代替基于 CPCI 的热插拔应用的 IDTQS3VH245。

是否可以将其直接替换?

请紧急通知。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARM、

    我在 TI.com 交叉参考工具中输入了 IDTQS3VH245 、并将 SN74CB3Q3245作为直接替换工具返回。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我不知道这种工具。

    但是... 对于直接替换器件仍然存在任何疑问、或者在提及直接替换时是否注意所有可能的参数。

    我的意思是说,可能存在一些深层次的功能问题,可能没有得到处理。

    与本例类似、IDT 数据表明确提到了热插拔、但 TI 并未提及、尽管它编写了 PCI 应用程序。 因为这种差距,我感到怀疑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARM、

    数据表中有一个规格说明 Vcc = 0V 时、信号路径上有良好的隔离。  热插拔这个术语 对我来说并不是很具体、可能很模糊、但在没有为 IC 供电的情况下对信号路径进行隔离会告诉我没有电源定序问题、您可以毫无问题地在加电系统中添加或移除该器件。  

    谢谢、

    Adam