主题中讨论的其他器件: TS12A12511
我在寻找一些关于我一直在尝试用于 CD4051B 高级设计项目的芯片的建议。 因此、我们尝试通过芯片发送一个脉冲、并让它在三个负载之间切换、这三个负载由三个线圈组成;我们一次只需要一个负载、而另外两个负载关闭。 我们目前正在使用一个微控制器、此微控制器的输出为3.3V、作为芯片的选择线路、并且为芯片的 Vdd 提供5V 电源电压。 目前、我们遇到的问题是输出与输入不匹 配、存在损耗、并且本应关闭的通道不会完全关闭。 我将连接下面的引脚以及我 获得的输出图片。 我要寻找的答案是如何将这些信号降至零、而不是我现在得到的衰减信号、并有一种方法可以避免这些损耗。 可以在下面的示波器图片中找到脉冲的详细信息。 我只需要三个通道、因此我将第三条选择线路接地;第三幅图像显示了我如何连接所有器件。
黄色=输入、 绿色=输出"打开"
黄色=输入、 绿色=输出"关闭"