This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:当 SN74LVC1G3157断电且 B1为高电平时,引脚 A、B2上是否有泄漏电流/电压?

Guru**** 2524560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TS5A12301E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/574610/sn74lvc1g3157-when-sn74lvc1g3157-is-power-off-and-b1-is-high-do-we-have-leakage-current-voltage-on-pin-a-b2

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: TS5A12301E

尊敬的团队:

当 SN74LVC1G3157断电且 B1为高电平时、引脚 A、B2上是否存在泄漏电流/电压?

客户在 A 和 B2引脚上测得的电压约为0.8V。

如果是、我们是否有另一个没有此类泄漏电流的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    如果 SN74LVC1G3157电源 Vcc = 0V、我们无法保证器件将处于隔离开关的高阻态。  如果器件断电、则可能会发生泄漏。  如果您需要此功能来使开关在 Vcc = 0V 时处于高阻态隔离、 则需要找到具有断电隔离功能的器件。  目前在 TI.com 上、参数搜索将此附加 功能标记为 Ioff 或 Ioff 保护。

    使用具有断电隔离功能的 TS5A12301E、您有什么想法。  当 Vcc = 0V 时、具有此特性的器件将具有泄漏规格

    谢谢、

    Adam